“线程: 测试”中讨论的其它部件
e2e.ti.com/.../INA823_5F00_non_5F00_linear_5F00_behavior.TSC
首先,我承认我可能在数据表中漏掉了一些东西,但......
电源电压3.3
输入共模电压= 1V
参考电压=0v
RG=20K => AV=6
差分信号从0 -> 0.4伏开始上升
问题:当 VIN[DIFF]>133mv [VOUT >798],增益斜率发生变化时,输出显示过度非线性
电路型号已连接。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
e2e.ti.com/.../INA823_5F00_non_5F00_linear_5F00_behavior.TSC
首先,我承认我可能在数据表中漏掉了一些东西,但......
电源电压3.3
输入共模电压= 1V
参考电压=0v
RG=20K => AV=6
差分信号从0 -> 0.4伏开始上升
问题:当 VIN[DIFF]>133mv [VOUT >798],增益斜率发生变化时,输出显示过度非线性
电路型号已连接。
卡斯帕尔,你好!
如果没有负电源电压,将无法工作:
e2e.ti.com/.../caspar_5F00_ina823.TSC
凯
您好,Kai,
应用 Vref 是为了证明它不是输出阶段的问题。 [IE 放在图7.55/7.56中间位置更近的位置]
2.根据数据表,设备可以单面操作。
主要问题是:
*该型号是否代表 实际设备操作?
*我是否希望设备按照数据表在 A 参数外运行? 如果是,哪个参数?
我正在评估多个零件,并且在[...模拟...]相同的测试夹具中的任何其他零件中都没有遇到这种情况。
卡斯帕尔,
使用理想的运算放大器实施 INA823三运算放大器拓扑显示,在您的条件下,它应该线性工作,至少在 VIN_diff 为400mV 的情况 下,VF1输出(见下文)会在地面上崩溃。
此外,VCM 与 Vout 计算器确认,INA823在您的应用条件下可以线性工作,从25mV 的 VIN_DIFF 到483mV,如下所示。 这是可能的,因为 INA823 使用电流反馈输入阶段,该阶段将输入差分电压输入压 VIN_DIFF 转换为电流,并通过这样做来扩展输入电压差范围。
总之,这意味着 INA823宏模型 无法正确模拟您的电路状况。
e2e.ti.com/.../INA823_5F00_non_5F00_linear_5F00_behavior_5F00_Marek.TSC
卡斯帕尔,你好!
如果输入阶段达到饱和,就会看到这样的 kink。 此处由 VEEE 模拟:
e2e.ti.com/.../caspar_5F00_ina823_5F00_1.TSC
凯