This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826EVM:输出缓慢衰减至0V

Guru**** 2686055 points

Other Parts Discussed in Thread: INA826EVM, INA826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1080359/ina826evm-output-slowly-decays-to-0v

部件号:INA826EVM
“线程: INA826”中讨论的其它部件

大家好,团队

我们的客户在使用  INA826EVM 时遇到问题。 我们的客户表示。

我有一个 INA826EVM 评估板,我正在用一个+-9V 电源为主板供电,我有 R5连接到 GND,在增益输入上有一个0-20k 可变电位器,我已调整以输出2x 增益。  我正在将1000 Hz 1V p-p 信号插入到输入中, 输出信号看起来正确大约5秒钟,缓慢地降低到0伏,如果我循环电源,它重复同样的问题,我可以改变输入,我已经在滤波器输入上放置了.1uF 的盖子,似乎没有任何东西可以解决这个问题。

不知道我做了什么错。 只是需要有关问题所在的帮助。 我的第二个主板出现了同样的问题,第三个主板工作正常。

不工作,只添加 C1,C3,R5为0欧姆,20k 电位计

不工作,已拆下 C1,C3,增加0欧姆 R5,20k RG 电位计

按预期工作

此致,

丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,达尼洛,

    我认为这与 INA826的输入偏压电流有关。 它们需要一条通向信号接地的路径,如数据表8.3.6节所述。

    此电路应起作用:

    e2e.ti.com/.../danilo_5F00_ina826.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,达尼洛,

    凯的解释是合理的。 我认为输入也缺少通向 GND 的偏置电流路径。 请尝试他的建议。  

    如果您有任何其他问题,请告诉我们。  

    最佳

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,凯和雷蒙德,

    非常感谢你的帮助。

    此致,

    丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,凯和雷蒙德,

    我们收到了客户的反馈。

    我尝试了47k 偏置电阻器接地,但不能使用双电压,我将-ve 绑在接地上,但这不起作用,所以我尝试了一种5V v+的电源方法,并将-v 绑在接地上,看起来它会起作用, 我只需要在输出中添加一个偏移的直流电压。 仍想了解分压电源为何无法正常工作。

    此致,

    丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,达尼洛,

    客户不应该添加这些47k 电阻器,但应该像我那样将 INA826的输入连接到信号接地。 他不应该在输入信号和 INA826板之间建立任何其他连接。 原始输入信号(只要未连接到主板)应自由浮动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,达尼洛,

    请尝试 Kai 的方法或以下配置。 我在设置中没有看到其他问题。  

    如果您还有其他问题,请告诉我们。  

    最佳

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,达尼洛,

    我将结束本次调查。  

    如果您还有其他问题,请告诉我们。  

    最佳

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,凯和雷蒙德,

    我已更新了客户信息,但我没有收到任何反馈。 凯提供的解决方案似乎解决了这个问题。  

    非常感谢你的帮助。

    此致,

    丹尼洛