This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA 部件号请求

Guru**** 2815775 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA2500, PGA2320, PGA2310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1081934/pga-part-number-request

“线程”中讨论的其它部件:PGA2500PGA2320PGA2310

各位专家:

你好。 我想请您协助选择音频应用所需的前置 PGA。

CX 共享以下规范:

  • 输入信号范围:106uV pk 至(25V pk);
  • 频率范围:100 Hz 至20 KHz;
  • 增益:+5.6 dB 至+68.6 dB (增幅<2 dB);
  • 通过 I2C/SPI 接口@零交叉点获取更新。

感谢您的指导。

此致,
阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Archie,

    请参见下图,了解 由精密放大器组提供的音频 PGA 列表。

    我有几个问题,

    ) 输入信号差还是单端?

    2) 预期的源阻抗是什么?

    PGA2500非常接近列出的增益要求 (0dB,10-60dB 步进1dB),但需要一些输入衰减以适应 25Vpk 输入,因为电源轨是+/-5V。

    如果最大25Vpk 输入规格为差分,那么 PGA2310或 PGA2320可能 足够,但 不会造成输入衰减,因为它们具有+/-15V 电源。 这些器件的增益范围为-95.5dB 至+31.5dB,增幅为0.5dB。