This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-Q1:公差计算

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1082014/ina240-q1-tolerance-calculation

部件号:INA240-Q1
“线程:INA240”中讨论的其它部件

您好,团队,下面是客户的问题:

目前,我们正在研究最坏情况的计算方法。

 

对于容差计算,我们使用了 TI 主页上的“电流感应误差分析”。

 

根据我们的理解,该工具只能支持接地参考输出电路(从0 A 开始)进行错误计算。

由于我们正在使用中电压输出电路,是否有其他版本的工具或设置可用?

我们的测量范围介于-40 A 至40 A 之间(2.5V 输出= 0 A)。

 

…,请帮助我们了解错误特征和机制的作用(例如,最大错误为-40 A / 0 A /Δ T)。


非常感谢

约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好,

    您可以从该工具开始放置正确的分流值。  对于40A 和40时的最大误差,它们主要是由增益误差引起的,随附的计算器可以很容易地看到。

    https://www.ti.com/lit/zip/sbor020

    对于偏移误差,您需要考虑 VOS 和电阻器分隔器中的误差。  在计算器中也可以看到 Vos,但更难看到,因为错误图解中的 Vos 将会降至0A。  https://training.ti.com/ti-precision-labs-current-sense-amplifiers-offset-error?context=1139747-1139745-1138708-1139852-1139851

    如果您添加了 CMRR PSRR 和其他错误术语,该链接将显示如何计算该值。

    举例来说,我们假设 CMRR 和 PSRR 不是一个因素,您使用的条件与5V 电源和12V VCM 的数据表相同。  偏移最大为25µV。  因此,输出错误是您使用的 INA240版本的25µV *增益。  我将使用下面的 A2版本增益50。  和分流1MΩ Ω。

    另一个错误因素是参考错误。  您认为它是2.5V。  假设您有一个5V 电源,错误来自分压器,电源的任何错误也将影响这一点。  输出电压为2.5V 的0.1%时,会出现错误。  因此,输出误差贡献为2.5mV。  您需要除以增益以计算输入处的误差。   

    因此,参考误差为2.5mV/50= 50µV。  由于引用和 VOS 的错误没有关联,您可以使用 RSS 来合并它们。  如果你想要有史以来最糟糕的情况,那么你就不可能添加它们了。 RSS ~ 56uV。  添加它们是75µV。

    如果您在0A 时使用56µV Ω/ 1MΩ Ω= 56mA 错误。