This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3302:H 桥中 LC 负载的分流测量

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3302EVM, AMC3302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1081824/amc3302-shunt-measurement-of-lc-load-in-h-bridge

部件号:AMC3302
“线程: 100A”中讨论的其它部件,

你(们)好

我们在600V H 形电桥上切换系列 LC 负载。

今天,我们使用传感器测量电流(LEM HO-系列)  

我想尝试使用分流器。 因此,将分流器与负载串联。

已连接 AMC3302EVM 板,已将5V 电源连接到主板并测量输出。

在16 kHz 时,我在一个漂亮的三角形波中有大约100A 的电流(据说是 HO)。

但 EVM 板的输出显示的波形几乎为方波。

现在我想知道我错了什么。 很明显,我错了。

因此,我认为 AMC3302可能是错误的。 看起来不错,但不适合此应用。

我在设置 EVM 板时出错。 连接不多,但还是设法搞错了

我对电流呈三角形完全错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pär,

    您是否牢记,AMC3302的输入信号范围限于+/-50mV?

    什么是 yoiur 分流器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我认为分流器是100欧姆。

    因此,在峰值170A 时,应该大约为17mV。

    AMC3302的输出电压从1.44V 的零值约为0.6-0.7V,因此看起来相当合理。 不仅仅是形状。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,帕尔

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  您使用的是哪种 HO 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们主要使用 的是 HO 150-S,但有时也使用100和200型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么后缀?  何150-S-XXXX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,现在是0100

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯,如果三角形状是“HO 150”太慢的结果,该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,它可以解释它...

    但是  

    当我们以45 kHz 的频率工作时,三角形形状与5kHz 相同。

    我尝试了一些 Spice 模拟,我也在那里得到了三角波。


    我们的工作频率高于回路的共振频率。 当我们切换电桥时,线圈会限制电流的变化。 导致电流不断上升。 当我们切换电桥时,线圈将继续驱动电流,但现在减小到0,然后改变方向...

    因此三角形电流是有意义的。 如果 HO 速度太慢,则对于不同频率的系统,测得的电流不应相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pär,

    是的,你说的是合理的。

    EVM 将三条输入线路“INP”,“INN”和“HGND”运行到插座 J2:

    您是否已连接数据表中所示的“Inn”和“HGND”?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在看到我有了 EVM 的 A 版。 在该板上,J2上没有第三个连接。

    相反,信号会在连接到 HGND 的电阻器之前分开。因此,HGND 是连接的。  

    但我一直无法找到有关 A 版的任何数据。为什么要进行 B 版。 如果主板出现问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,帕尔

    不,修订版 A 版主板没有任何问题,我们只是添加了另一个铁氧体磁珠,并更改了 CM 扼流圈。  我已在此处附上上一版用户指南供您参考。

    e2e.ti.com/.../2425.sbau330b.pdf