This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM111QML-SP:28V 直流电源电压

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM111QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1082092/lm111qml-sp-28vdc-supply-voltage

部件号:LM111QML-SP

您好,

LM111QML-SP 是否可以使用28VDC 电源电压? 数据表显示5VDC 至+/-15V,但它还表示它应该能够切换至50V,正极电源电压高达+30V。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Horace,

    是的。 它可以与单个+28V 电源配合使用。 ABS-max 表显示了不同引脚之间电压可能达到的程度的各种限制。 在+28V 时,您可以正常工作。

    请注意,单个+28V 电源的有效输入范围为+0.5V 至+26V。