This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:关于 INA226 00h 登记册 D14-D12的问题-第2部分

Guru**** 2581675 points
Other Parts Discussed in Thread: INA230, INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1081868/ina226-question-on-ina226-00h-register-d14-d12---part2

部件号:INA226
“线程”中讨论的其它部件:INA230

这个问题来自 相关帖子

我读到无法写入寄存器0x00中的 D14~D12。
它们将始终为0b'100 (D14 = 1;D13 = 0;D12 = 0)

这些位有什么作用? 他们的功能是什么?

编辑:这个问题实际上是针对 INA230,而不是针对 INA226...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这些是备用位,从用户的角度看不起任何作用。

    正如您所知,大多数产品很少从零开始开发,而是以前几代产品的成功为基础逐步构建。 数字代码也是如此。

    这些位在前代产品中可能已经起作用,但在当前/新 IC 不再支持它们时,它们只是与固定值绑定。  

    此致,光