This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA455:关于 OPA455 Vcc 供应问题。

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA455

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1081764/opa455-about-opa455-vcc-supply-questiom

部件号:OPA455

大家好,团队

作为数据表描述,VCC 可以支持±6 V 至±75 V。 OPA455也可以支持非对称输入吗? 示例:V+=75V 和 V-=-12V。Thx  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jimmy,

    是的,当然。 但请阅读数据表第7.3.4节,并调整第6.1节中给出的“绝对最高评级”。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jimmy,

    正如凯指出的,非对称电源电压轨可以使用。  

    对于单电源轨,建议的最大工作电压为2*75=150V 直流。  

    对于双电源轨,电源电压轨的增量(V+- V-)必须<= 150V 直流。  在您的情况下,您有75-(-12)= 87Vdc,这在 OPA455 IC 的建议额定电源范围内。 所以你好。  

    如果您还有其他问题,请告诉我们。  

    最佳

    雷蒙德