This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP2014MT:LMP2014MT 散热信息

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP2014MT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1081780/lmp2014mt-lmp2014mt-thermal-information

部件号:LMP2014MT

您好,

我们希望在 OPAMP 下使用。 请 θJA 最大 TJ 和热阻(μ m)。 数据表中缺少这一点。

LMP2014MT/NOPB

谢谢和问候

克兰蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克兰蒂

    我们的大多数 IC 的绝对最大结点温度 Tj 为150°C,但  LMP2014MT/NOPB 最大工作 温度为 70°C。  14引脚 TSSOP 封装的热阻如下所示 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应