This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4187:闭环增益

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4187

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1081797/opa4187-closed-loop-gain

部件号:OPA4187

我对 OPA4187IPWR 的闭环增益有疑问。
请参阅随附的文件。

e2e.ti.com/.../OPA4187IPWR.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hiroyuki,

    有几个问题:

    R2和 C1形成了一个高通滤波器,严重抑制了8kHz。 要传输8kHz,您需要更改此滤波器。

    此外,330R 的欧姆负载非常低,这可能会对驾驶员造成问题。

    即使在改进这一高通滤波器问题时,您也会注意到 OPA4187仍无法通过全增益放大8kHz。 原因可在开环增益图解中找到:

    从这个图解中可以看到,开环增益(OPA4187可以提供的最大增益)几乎等于您设定的增益。 这意味着您在8kHz 时没有任何线性增益储备,而 OPA4187开始在频率响应中分解。

    当您将增益平等分配到两个增益阶段时,您将有更好的机会获得所需的内容。 这将降低每个阶段的增益并增加增益储备:

    e2e.ti.com/.../hiroyuki_5F00_opa4187.TSC

    或者,您可以更快地使用 OPAMP。 这样,只需一个增益阶段就可以实现这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hiroyuki,

    感谢凯的回复。 我还以不同的方式回答了这一问题。  

    最佳

    雷蒙德