This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:如果客户在使用 INA226AQDGSRQ1时需要新的 FW,请更换 INA226AIDGSR

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1081341/ina226-if-customer-need-new-fw-when-they-use-ina226aqdgsrq1-replace-ina226aidgsr

部件号:INA226

大家好,团队

如果客户在使用 INA226AQDGSRQ1时需要新的 FW,请更换 INA226AIDGSR

如果有,请提供固件迁移指南

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,范文,

    什么是"FW"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个 IC 之间是否有任何寄存器更改,我们是否需要进行一些代码更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    INA226和 INA226 Q1版本的寄存器映射相同。  

    此致,

    凯斯特伦斯