This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2376:输入缺失电源

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1080876/opa2376-supply-missing-with-input

部件号:OPA2376

您好,

我想问一下:如果 OPA2376的3.3V 电源缺失,但输入由大约10k 欧姆提供给某个电压,会发生什么情况?

我期待您的回答!

谢谢,致以诚挚的问候!

ziming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ziming,

     如果 OPA2376的3.3V 电源缺失,但输入由大约10k Ω 提供至某个电压?

    根据您所描述的场景,OPA2376将正常工作,不会造成损坏。 OPA2376的输入将受到保护。 10kΩ V+为0Vdc,Vin+= 3.3VDC,ESD 二极管将打开,流经 ESD 二极管的电流可能接近(3.3V-0.4)/Δ T = 0.3mA,这是安全的,远远低于电流过载规范或最大10mA。   

    如果您还有其他问题,请告诉我。  

    最佳

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了雷蒙德的评论,如果正极电源浮动(未 接地),VIN 将会向上拉 V(+)。   但是,OPA2376将无法正常工作,因为 VCM 将是高于 (V+)的二极管,而指定的最大 VCM 值为 (V+)+100mV (见下文)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢雷蒙德和马雷克! 这真的很有教育意义,也很有帮助! 再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。 祝您好运!