This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA280:3.3V 缺失输入有电压

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: INA280

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1080873/ina280-3-3v-missing-input-has-voltage

部件号:INA280

您好,

我想知道,如果 INA280的3.3V 电源缺失,但 IN+和/或 IN-有电压,会发生什么情况?

我期待您的回答!

谢谢,致以诚挚的问候!

ziming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么也不会发生。 绝对最大额定值允许这种情况(高达122 V,输入之间的电压最多为30 V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    齐明您好,

    克莱门斯是正确的,数据表中有一些与 设备 IB 类似的 VS =0的图解。  问题可能是电源是浮动的,寄生虫在输入引脚上产生电压。  我认为使用此设备不是问题,但我们也建议输入没有快速瞬态,因为 Vs 引脚未驱动到 GND 或电源电压,这是由于可能会锁住。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢克莱门斯和哈维尔的回答和帮助!