This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA549:调查

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA549, OPA445, OPA548, OPA544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1081241/opa549-inquiry

部件号:OPA549
《线程》中讨论的其他部分: OPA445OPA548OPA544

各位专家:

在该组件的数据表中,有一个开放循环 Bode 图,第4页
我们的客户想知道如何获得(通过模拟或进行计算)?

此致,
杰拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald 您好,

    拉加和平549已有几十年的历史,因此我们不知道在 IT 开发过程中所做的确切工作。 但是 ,开发 开环增益/相位与频率图的极有可能的事件顺序最初是通过 OPA549 IC 电路的模拟来确定的。 这将用作电路设计的初始验证。  

    硅芯片上市后,标准程序是检验/定量分析电气性能(如开环增益/相位与频率)并确定其特征,以确保它们符合规定的期望。 然后,这些信息用于最终确定数据表图形。 由于半导体处理中的差异是正常的,因此图形的目标是代表典型设备的性能。

    此致,托马斯

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,托马斯,

    我很抱歉重新讨论这个话题,并感谢您提供这些信息。

    我们的客户需要澄清:

    他想知道,当您使用另一个值来提供运算放大器 OPA549时,开放式回路波德图是否会发生变化?
    在数据表 中给出了 Vcc=+-30V 的开环波德图解。

    最后,如果您的旧文件中有另一个 OPA549的开环波德图,并且电源不同,您可以向我发送这些图解吗?

    谢谢,致以亲切的问候,
    杰拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰拉德:

    OPA445的数据表提供了有关不同电源电压下发生的情况的信息:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰拉德:

    没问题。 我回到了 OPA549,1997年设计审查,看看它是否有任何关于开环波德图解与供应的信息。 它有一个波德图解模拟结果,但 不包括 任何供应信息。  几乎可以肯定的是,模拟是用+/-30 V 电源完成的。 我们没有 OPA549的存档信息,因此我搜索了它最接近的产品 OPA548。 我在搜索 AOL Bode Plots 与 Supply 的过程中搜索了两卷信息,但同样,这些信息似乎是基于+/-30 V Supply。 但是,一般 而言,由于 电路设计属于运算放大器设计的内部,AOL Bode 图解 对电源电压不会过于敏感。  

    我看到 Kai 发布了另 一个 TI 电源运算放大器 OPA544的开路增益(AOL)与电源电压和电流。 尽管曲线不 直接适用于 OPA549,但我确实认为 OPA549的 AOL 变化范围与电源电压的变化范围大约为10 dB。 根据    典型特性图下静态电流与温度图中 OPA549 VS =±30V 和 VS =±5V 曲线的推理 ,在这些曲线中,电源电流下降约5 mA,以减少供电。 增益带宽也可能发生轻微变化。

    由于大多数运算放大器电路的闭环增益远低于 AOL 增益,AOL 的小幅减小所带来的闭环增益错误将非常小。 如果运算放大器使用闭环增益操作,则增益错误将随着 AOL 降低而增加。 这是因为可以减少环路增益以减少错误。

    此致,托马斯

    精密放大器应用工程