This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA847:我为 opa847设置了2的反相增益,并使用 TINA 测试输出。但电路似乎运行良好,输出振荡不是吗?

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1081174/opa847-i-set-the-inverting-gain-of-2-for-opa847-and-test-the-output-with-tina-but-it-seems-like-the-circuit-works-well-shouldn-t-the-output-oscillates

部件号:OPA847
“线程:TINA-TI”中讨论的其它部件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../opa847inverting2.TSCthere是.TSC 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,宝林

    添加刺激

    e2e.ti.com/.../baolin_5F00_opa847_5F00_2.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的回复。

    另一个问题是当我将射频更改为140欧姆时,示波器消失了。根据847的至少12个稳定增益,这似乎是不合理的。

    宝林  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,宝林

    仍然适合我:

    不要对所有这些模拟抱有太大的期望。 香料模型不完美,模拟器也不完美。 因此,人们应该感激 TINA-TI 确实表现出了一种摇摆,即使你必须使用一些小技巧和刺激。

    完美的 Spice 模型将变得极其复杂。 如果您想使用完美的 Spice 模型和完美的 Spice 模拟器,您需要一台完美,无限快的计算机。 并非来自现实世界的东西。 所以,考虑一下 Spice 建模,它是一个很好的,非常棒的工作工具。 不多,也不少。 香料建模从来不会告诉我们整个真相  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我编写该数据表时,我添加了一节关于使用2个额外的盖获得任何低反相增益的内容,即数据表文本中的内容-需要反相并从本质上将 LG xover 的噪声增益调整到更高。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴看到您这么快的评论。 我发现 这两个模拟之间的差别很小。 这是 VG1输出信号的电压振幅,哪个值确实影响 VF1输出。我不知道 是否有任何方法可以选择 正确的值。也许这取决于 sb 是否幸运地正确选择正确的值?

    此外,您对 TINA-TI 的评论也有很大帮助。再次感谢。

    宝林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,宝林

    老实说,当我知道西穆应该摆动时,我会尽一切努力使西穆摆动