This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA183:INA183输出

Guru**** 2783175 points

Other Parts Discussed in Thread: INA183

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1081040/ina183-ina183-output

部件号:INA183

您好,专家,

关于 INA183 50V/V,客户正在考虑是否 可以在 INA183的输出处使用分压器。

分压器比率设置为50%,这样输出电压将是其原始值的一半。

你有什么顾虑吗?

此致,

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    不 只需记住,分压器的电阻可以与下列电子器件(出现在 Vout 引脚上)的杂散电容和输入电容一起工作,形成一个低通滤波器。 如果以下电子设备显示相关的输入偏置电流,则5k 源电阻(两个10k 电阻并联显示)可能会出现压降,从而产生不需要的偏移电压。

    因此,可能需要减小电阻值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark 您好,

    在输出上使用电阻隔板是完全可以接受的。 主要的下行是与系统相关的。 它们是热噪声增加,总分流增益错误增加, 电阻器公差导致漂移增加,输出电流泄漏增加(如果输出电流过低,则功率损失)。 此外,当您增加输出电阻时,如果直接由 SAR ADC 测量,则可能会产生额外错误。 只要您平衡这些因素并将其与测量误差的误差系数考虑在内,这是可以接受的,也是可靠的。

    顺祝商祺!

    彼得