This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA238:瞬态电压保护

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: INA238

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1081181/ina238-transient-voltage-protection

部件号:INA238
“线程: 测试”中讨论的其它部件

各位专家:

从客户收到的查询如下:

我们正在应用中使用 INA238传感器。 该应用程序会产生瞬态电压峰值,从而导致传感器停止工作。 现在,我们正在尝试添加保护电路以避免这种情况。 我遵循了 INA238数据表中的建议,但如果您能为我提供帮助,我将非常感谢您的帮助。

我们希望使用传感器的全部功能。 我连接了我们计划测试的保护电路。

您能否向我们推荐 INA238的任何特定电视? 我们可以移除铁氧体磁珠吗?

感谢您的支持。

此致,
阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Art,

    如果 INA238在 INA238的输入端被负欠压损坏(负电压大于-0.3V!),则双向电视将无法保护 INA238。

    最好的解决办法是找出损坏的原因并消除此原因。 在大多数情况下,由忽略甚至忽略的接线电感引起的意外感应反向确实会导致 INA238的死亡。 因此,最好看看 INA238的接线,并将 INA238移动到电感反冲最小的位置。

    我知道添加保护电路乍看起来似乎是合理的。 但不要忽视脂肪肖特基二极管或脂肪电视等保护措施,例如 随附巨大的寄生虫,当使用它们来维持两个输入的平衡和对称性时几乎不可能,这很容易导致共模抑制的高损耗,从而使电路的性能完全受损。

    最终,INA238应该被一个芯片取代,该芯片可以承受更高的共模输入电压范围,并允许一些轻微的电感回路,而不会被破坏。

    你能告诉我们,究竟是什么杀死了 INA238? 您是否有可以在此处显示的范围图解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie,

    总的来说,我同意凯。 我们还有一个设计工具,可以帮助您实现瞬态保护,请访问 :https://www.ti.com/tool/CIRCUIT060030。  

    如果这对您来说还不够,请回答凯的问题并发送请求的范围照片。