This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LOG114:示意图回顾

Guru**** 2958890 points

Other Parts Discussed in Thread: LOG114, LOG114EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1080998/log114-schematic-review

部件号:LOG114

您好,

请您查看我们客户的示意图作为附件吗? 非常感谢!

Kevin Xiong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯文:

    整个电路似乎遵循与 LOG114数据表上的图2类似的正确配置。  LOG114EVM /数据表示例建议使用 V+/V-电源的旁路电容器,但不包括 REF 旁路电容器。  一个潜在问题可能是由于 VREF 1μF 上的大型旁通电容器而导致的稳定性。  我将在设备文档中查看我的侧参考稳定性是否有任何问题;但我们可以考虑删除,因为这不是必需的。

    如果您希望我验证被动电阻器组件值,请告诉我此应用所需的 I1最小/最大电流范围是多少。 此外,让我知道 信号“ig1”所需的输出电压范围要求。   这将使我们能够确保放大器 A4的增益和偏移配置正确。

    谢谢大家,此致,

    路易斯