This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA849:INA849功耗

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: INA849

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1081001/ina849-ina849-power-consumption

部件号:INA849

大家好,团队

我的客户想要检查如何计算 INA849的供电电流。  我们在数据表中只找到静态电流。  

TPS65312负极导轨的输出能力为80mA (启动)和150mA (稳定且同步绑定高)。 如果 IQ 是电源电流,TPS65312S 应该能够加电6 INA849,但实际上发生了故障。 它只能驱动3个 INA849。

非常感谢!

此致

埃拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ella,

    不幸的是,您不知道使用的电源电压是多少。 如果使用双极电源电压运行 INA849,则电压调节器的锁扣可能是故障原因,该稳压器的输出电压将在稍后出现。 您可能需要阅读此主题以及我在其中提供的链接:

    e2e.ti.com/.../3539257

    如果您向我们提供更多详细信息,我们可以提供更好的帮助。 示意图很有帮助。 INA849的输出连接了什么负载? 这些负载可能会增加 INA849的供电电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总供电电流是静态电流(IQ)和输出电流(Iout)的总和: I_TOTAL = IQ +Iout。  由于 Iout 取决于电路负载条件,我们需要查看显示电源电压,负载和其他信息(如输入信号,增益等)的原理图,以确定最大输出电流。