This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA277:OPA277U 镀层

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1081018/opa277-opa277u-plating

部件号:OPA277

什么是每个电镀层的端子电镀,材料和厚度,包括:

OPA227U

OPA277U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avi 您好,

    OPA277U 可以使用多种 RoHS 绿色兼容导联表面的一种。 通常是哑光锡(锡),但根据数据表 软件包选项附录表,它可能 是另一种表面处理。 OPA277U 的表格“导线表面处理/球材料(参考注释6)”显示为“呼叫 TI”。  注6指出“铅涂层/球类材料-可订购设备可能有多种材料抛光选项”,因此  ,OPA277U 订单中可能包含不同的铅涂层。

    以下是各种 TI 销售线索组合及其具体内容的链接:

    https://www.ti.com/support-quality/environmental-info/lead-finish-tin-plating.html?keyMatch=PACKAGE%20PLATING

    此致,托马斯

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avi 您好,

    什么是端子电镀,材料和每层电镀的厚度...

    下表列出了 OPA277U 的引线框架合金和电镀成分。  

    如果您需要每个层的厚度,请指定镍,金或钯或所有层的感兴趣元素。 你或我必须请求。 这些方法通常通过电解完成,电镀膜厚度可从1.5微米到9微米不等,具体取决于材料。  

    如果您还有其他的问题,请告诉我们。  

    顺便说一句,我看到托马斯已经回复了你的询问。 自从我搜索到它后,我就发布了它。  

    最佳

    雷蒙德