This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA392:OPA392 EN 球

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA392, OPA2392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1081015/opa392-opa392-en-ball

部件号:OPA392
“线程”中讨论的其它部件: OPA2392.

您好,

我正在查看 OPA392数据表,这是一个预览设备,它显示了它有一个 EN 引脚。

但是,在应用程序的第1页中,我找不到 EN 引脚。 此 EN 引脚连接到哪里? 您是否有清晰的连接?  

只有当高电压时才知道这个 EN 引脚才能启用两个放大器。  

我还能知道 OPA392 DSBGA 封装的完整部件号吗? 它何时会转变为大规模生产和可用性。  

此致,
公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,KPK,

    由于设备的初始版本没有使用 EN 引脚的版本,因此在前页图中未显示 EN 引脚。  当 EN 变低时,输出为高阻抗;对于双放大器,当 EN 变低时,两个放大器都将被禁用,输出均为高阻抗。

    DSBGA 中的双放大器 OPA2392将是使用 EN 引脚发布到市场的第一个版本,计划于第二季度发布。  这位员工的日程安排已经过时,我必须与团队同步才能获得更新日期。    

    此致,
    迈克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,KPK,

    我检查了 OPA392 DSBGA 版本的计划,计划在2023年之前批量投产。

    如果还有其他问题,请告诉我。

    此致,
    迈克