This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:比较器精度

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1081041/lm2904-comparator-accuracy

部件号:LM2904

大家好,团队

我们如何像下面那样计算比较器电路(无歇斯底里)的准确度?

https://www.ti.com/lit/an/sboa219a/sboa219a.pdf?ts=1646117361920&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

较高的比较阈 值电压是否能够有效地缓解由 Vos 引起的错误?

此致,

查尔斯    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,查尔斯,

    这个问题听起来有点学术性,因为比较阈值通常是由应用程序 itslif 给出的。 但正确答案:如果输入信号是1Vp 的正弦波,阈值为0.5V,则比较器10mV 的输入偏移电压看起来比输入信号振幅为10Vp 且阈值为5V 时差。

    为了进行错误分析,必须考虑电阻器的制造公差。 在许多情况下,它们发挥着重要作用。 假设您要从10V 的参考电压生成5V 阈值,那么1%的容差电阻器将为您提供高达+/-50mV 的误差。 这可能比比较器的输入偏移电压大得多。 使用0.1%的容差电阻器可以实现这一目的。

    然后,必须考虑参考电压的公差。 如果电源电压用作参考电压,则必须考虑电压调节器的输出电压公差,该公差通常在+/-5%的范围内。

    但是,不仅必须考虑 OPAMP 的输入偏移电压,还必须考虑输入偏置电流在与输入连接的任何电阻之间流动所产生的不必要的压降。 例如:如果比较器的一个输入电阻为100k 至信号接地,则输入偏置电流500nA 将导致额外50mV 的压降。 必须将此电压视为与比较器的输入偏移电压串联。 换言之,比较器的输入偏移电压恶化50mV。

    很高兴,您可以将反馈电阻保持在足够小的范围内,从而将此错误电压降至最低。 如果输入电阻仅为10k,则此错误电压降至5mV。

    另一个可能完全破坏所有精细计算的因素是噪音。 如果任何噪音叠加到阈值电压或输入电压上,比较器可以在计算值之前或之后切换。 如果您的阈值电压为5V,且信号的噪声级别为+/-100mV,则比较器可以在5V - 0.1V = 4.9V 或5V + 0.1V = 5.1V 时切换。 如果您的输入信号只是缓慢上升或下降,这种噪音会完全破坏您的时间。 因此,我总是使用歇斯底里。

    凯