This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA607:内部热关机

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA607, DRV2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1080929/opa607-internal-thermal-shutdown

部件号:OPA607
“线程”中讨论的其它部件: ABS, DRV2700

您好,

你好。  此部件是否有内部热关机?  另一种方法是,当温度超过150C 时,零件是否会自动关闭或改变其输出? 请给出建议。 非常感谢。

此致,

雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ray,

     OPA607没有热保护。 这意味着当放大器达到一定温度时,该部件不会关闭或自动改变其功能。

     最好避免违反此设备的 ABS 最高额定值:  

     但是,OPAx607的允许结点温度确实很高,最高可达150C。

    谢谢你,
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    热关闭是功率运算放大器的一种功能,在这种情况下,必须处理高电源电压和/或高输出电流,这很容易导致高散热和热过载。 TI 的任何标准 OPAMP 都没有此类过热。 只有压电驱动器 DRV2700具有此功能,这一点很清楚,因为它的增压电压高达120V。 TI 的大部分电源 OPAMP 都有热关机。

    另一方面,OPA607是一个5V OPAMP,提供60mA 的输出短路电流限制。 由此,散热限制为5V x 60mA = 0.3W,从而使结点温度上升约200°C/W x 0.3W = 60°C 由于最大结点温度为150°C (如 Sima 所述),因此存在大量热储备,无需热关闭

    如果在正常操作下输出经常短路的应用中使用 OPA607,则输出处的一个简单限流电阻器可以进一步限制散热: 100R 电流限制电阻器将 OPA607的散热限制在低于(2.5V)^2/100R = 62.5mW (功率匹配时的最大功率)或13°C 的交叉点温度过高

    凯