This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM386:关于在0℃以下的环境中使用

Guru**** 2523420 points
Other Parts Discussed in Thread: LM386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1080256/lm386-about-using-in-environment-below-0

部件号:LM386

你好,支持团队。

我们知道,不建议在0°C 以下的环境中使用,但您能否就它是否会导致设备损坏向我们提供一些建议?
提出问题的原因是,由于这些天难以供应设备,我的客户不可避免地计划更换设备,但需要在0°C 以下使用

如果您能提供信息,我们将不胜感激。

此致,

希加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Higa,

    如果设备在规格范围之外运行,我们无法保证其性能或运行状况。
    遗憾的是,除了设备文档中已包含的信息外,我们无法提供更多信息。

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Higa,

    在低于0°C 的温度下运行芯片时,为商业温度范围构建的芯片可能会损坏,这有一些原因 想想芯片中不同材料的成分,例如,所有材料都具有不同的热膨胀系数。 在 LM386这样的芯片中,芯片上可能会产生较高的热梯度。 热梯度也会快速变化。 所有这些都会产生大量的机械应力,从而很容易破坏芯片。 如果您为低成本市场设计这样一种芯片,并想省钱,那么您可能需要使用一种简单而廉价的芯片制造工艺,这种工艺不能容忍超宽的工作温度范围。

    所以,是的,当芯片超出其设计的温度范围时,您可以销毁芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,感谢您为这条线程提供更多信息。

    Higa,如果您有任何其他问题,请告诉我们。

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡-圣凯-桑,你好

    感谢你的建议。

    我很感谢。

    此致,

    希加