This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OP27:字母"B"支架

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1080930/op27-letter-b-stands

部件号:OP27

您好,

你好。  "B"在 PN OP27AJGB 中代表什么? 请给出建议。 非常感谢。

此致,

雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    我认为它代表了 SnPb 铅涂层材料。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    OPA27AJGB 是一款以80年代为原产地的传统产品,  从我所能找到的任何产品处理或数据表信息中,都看不到"B"在模型标记中的确切含义。

    对"A"和"JG"进行了解释,但对"B"却没有进行解释。 本可添加此字段以表示与  另一版本产品不同的一些电气或包装特性, 以"B"版本表示。 我只是找不到任何支持这一点的文档。  

    如果 有理由需要理解后面的"B"指标, PRAMPS 市场营销工程团队可以尝试对其进行研究。 但是,他们可能无法确定这一点,因为这些细节往往在几十年的时间里消失了。

    此致,托马斯

    精密放大器应用工程