“线程”中讨论的其它部件: INA128, INA333-HT
您好,
我使用 INA128-HT 和 ADS1284-HT ADC 设计了应变仪传感器。
该系统在室温下工作,输出为16位,波动幅度为+1位-符合我的要求。 INA128增益设置为100。
用手指轻触 INA128,输出将增加~64位。 这是一个问题,在175C (系统的额定温度)时,我想这将会更加糟糕。
您是否知道为什么会发生这种情况?我可以采取哪些措施来消除此问题?
此致,
马里乌斯·拉杜卡努
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我使用 INA128-HT 和 ADS1284-HT ADC 设计了应变仪传感器。
该系统在室温下工作,输出为16位,波动幅度为+1位-符合我的要求。 INA128增益设置为100。
用手指轻触 INA128,输出将增加~64位。 这是一个问题,在175C (系统的额定温度)时,我想这将会更加糟糕。
您是否知道为什么会发生这种情况?我可以采取哪些措施来消除此问题?
此致,
马里乌斯·拉杜卡努
您好,玛丽亚斯,
您是否考虑将差动和共模 LPFS 置于 INA128之前? 它不会帮助散热,但会过滤掉不需要的共模噪音。 请在 C2 (差动模式电容器)或 X2Y 电容器中使用 NP0/G0G 电容器作为过滤器。

INA333-HT 可能会帮助一些人解决偏移漂移问题,但该部件的电源范围仅限于5.5V (在单个电源轨中,INA128的额定电压高达36Vdc)。
使用 INA128,您可以考虑在测量前自动归零,以消除给定温度下的任何偏移电压(或者您可以通过软件方法尝试)。
如果您有其他问题,请告诉我们。
最佳
雷蒙德
雷蒙德您好,
感谢您的回复。
我的 INA128 + ADS1284-HT 的输出在恒定温度+/-1ADC 的0xFFFF 范围内非常稳定。 我在硬件和软件中使用过滤器(平均每秒50个样本)。 我的问题与温度偏移变化有着严格的关系。
这就是我在公司内部电子邮件中写的。
有四种方法可以补偿/缓解温度输出:
此致,
马里乌斯·拉杜卡努
您好,玛丽亚斯,
比率法肯定会提高设计的准确性和性能。 问题是 Vos 是 INA128中的温度漂移问题,不会成为下述幻灯片中所示的传输功能的一部分(应变更年--> INA128 --> ADC,Vexc 和 ADC 之间的比率配置)。 比率法将消除温度过高的激励电压参考变量。

下面是 RTD 温度感测设计中的比率法示例。 尽管在不同的应用中使用了该方法,但结果的结尾应该相似。
https://static5.arrow.com/pdfs/2024年13月11日 slau520.pdf 74年19月23日
在温度工作范围较宽的情况 下,您需要在给定的测量温度下去除热漂移偏移(只需自动归零,或者在开始测量前获取无负载的 Vos 读数,并从 Vout 测量中减去 Vos)。 或者,正如您所说的,软件补偿或 Vos 删除方法应该非常有效。 如果您能够同时实施硬件和软件方法,则应用程序应该在系统要求的%error 内运行良好。
如果您还有其他问题,请告诉我们。
最佳
雷蒙德
您好,玛丽亚斯,
我认为您的设计方法听起来不错。 即使具有最佳参考电压 IC (REF5025SHKQ 中的压差参考),其输出也会在工作温度超过125C 时漂移。 当 Tamb > 125C 时,这是%error 的问题。 通过比率计 DAQ 方法,您至少可以补偿 热漂移。
正如您所指出的,INA128的 Vos (Vos 与 Temp)可以在 任何 Tamb 条件下被减去,并且随着温度的升高而可以预测。 可以在给定的工作温度和测量值下拆卸或校准 Vos。
您实施 硬件和软件补偿方法的想法得到了充分考虑,它将在较高的工作温度下根据感应应用最大限度地减少测量误差。
如果您还有其他问题,请告诉我们。
最佳
雷蒙德