This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA145:OPA145的最大输入电压噪声密度和输入电流噪声密度是多少?

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1080760/opa145-what-is-the-maximum-input-voltage-noise-density-and-input-current-noise-density-of-opa145

部件号:OPA145

大家好,

从 OPA145的数据表中,我只能找到 输入电压噪声密度和输入电流噪声密度的典型值。 它们的最大值是多少? 为什么我们没有在数据表中识别它们?

非常感谢。

马修·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,马修,

    当指定了最大值时,您可以在数据表中找到这些值。

    很少会为 OPAMP 提供最大噪声规格。 通常,您只能在成本更高的运算放大器的数据表中找到它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    对于 OPA 145, 现在没有指定的最大值访问吗? 我们还没有为 OPA145找到它?

    马修·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,马修,

    Kai 是正确的,“很少会给出 OPAMP 的最大噪声规格。 通常,您只能在价格更高的运算放大器的数据表中找到它们。”

    噪声在  运算放大器开发阶段进行定性,然后使用您提供的 OPA145数据表中的“典型”值进行指定。 列出最高噪音规格的情况并不常见,因为必须通过生产测试来支持这种保证,而在大多数情况下,这种测试既耗时又昂贵。  很少有人愿意 支付专门噪音测试的额外费用,除了最关键的应用外,所有应用都发现典型的噪音值 完全可用。

    如果客户需要更低的噪音,则他们可以 考虑使用比 OPA145更低的“典型”噪音规格的运算放大器。

    此致,托马斯

    精密放大器应用工程