This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2277:关于 OPA2277UA 的问题

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8871

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1080853/opa2277-question-about-opa2277ua

部件号:OPA2277
“线程”中讨论的其它部件:DAC8871测试

您好:

在使用 TI 的运算放大器芯片 opa2277ua 和 DAC 芯片 dac8871的过程中,发现运算放大器芯片 opa2277ua 有严重的加热,温度高达80 ~ 90℃。 请查看是否正常。 目前,已经完成了以下工作(原理图附在末尾):

注:系统由12V 供电,并转换所需的电压。 NI 表示设备未焊接。

1.芯片工作电压+ 15V,- 15V,+ 10V,- 10V,3.3V 示波器测试正常;

2.系统通电后,DAC 的输出电压测量为0V;

3. D28和 D29已被删除;

℃拆除 vrefh-f 网络中的电阻器 r127,系统总电流从0.31a 降至0.27A,opa227ua 的温度降至约60 ̊ C。 ℃vrefl-f 网络中的电阻器 r128,总电流降至0.24a,opa2277ua 的温度降至约30 ̊ C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jimmy,

    在正常运行条件下,OPA227UA 不应变热。 电路或工作条件不正确可能导致过热。 以下是一些我认为需要考虑的想法:

    • U51 A 和 B 侧似乎用作参考缓冲器,但其输出和反相输入之间的反馈在原理图中并不明显。 图示为 VREFH-F 和 VREFL-F 驱动非常重的电容负载10 UF || 100 nF,然后连接到 DAC8871输入。 从运算放大器输出到电容器的串联电阻似乎是零欧姆分流器。  如果是这种情况,OPA227UA 可能会变得不稳定和振荡,因为它与极高的电容负载没有隔离。 振荡通常会导致电流消耗过大和操作放大器过热。  使用10x 探头和宽带 O 形示波器检查 U51输出是否摆动。 拆除 R128将从 VREFL-F 运算放大器输出中移除该高电容负载,并将恢复稳定性。

    • U46正在作为单位增益缓冲器运行。 反馈回路中有一个高值反馈电阻器 R126,6.2 k。 该电阻与 OPA227UA 输入电容一起可能导致缓冲器不稳定。 使用10x 探针和宽带 O 形示波器检查 U46输出是否摆动。 如果它正在振荡,运算放大器会消耗过多的电流,并在散热产生的热量时变热。 在许多缓冲应用中,最好不要添加反馈电阻器或将其值保持在最小值。

    让我们知道您的发现。

    此致,托马斯

    精密放大器应用工程