This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH2832:在直流耦合应用中为 lmh2832

Guru**** 2508035 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4552, LMH2832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1080606/lmh2832-lmh2832-in-a-dc-coupled-application

部件号:LMH2832
“线程:THS4552,, 测试”中讨论的其它部件

我想知道是否可以使用全差分放大器(例如 THS4552)直接驱动 lmh2832,该放大器在中电压下具有输出共模电压(驱动器和 lmh2832共用相同的5V 电源)。 正如主题所说:我的应用需要将信号处理到直流电,这样驱动器和 lmh2382之间就不可能有耦合电容器。 有可能吗?

BTW:数据表将测试条件下的输入共模电压范围(VICM)指定为:-0.2V.+0.2V,这似乎没有任何意义。 这是否意味着只要 VOCM 在中电压的+/-0.2V 范围内,我就可以应用外部偏差(即上述驱动放大器)?

谢谢

-至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,直到

    LMH2832数据表第10.1.1.4节对您的问题给出了答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-我正在比较多个设备和数据表之间的切换,这显然是本节中缺少的内容。 很抱歉听到噪音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢凯,粘贴相关部分以供将来搜索或提出问题:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,直到
    每个人都不必担心

    最佳
    山姆