This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903-Q1:在 VCC 断电时如何处理 IN+/IN-

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1080740/lm2903-q1-how-to-handle-in-in--when-vcc-is-unpowered

部件号:LM2903-Q1
“线程:LM339”中讨论的其它部件

尊敬的专家:

 在 VCC 断电时如何处理 IN+/IN-有一些问题。

  1.   VCC 断电时的输出状态?
  2.  当 VCC 断电(VCC=0)时,IN+或 IN-可以直接连接5V,而不带任何输入电阻器吗?
  3. 当 IN+/-序列比 VCC 前时有任何问题?

谢谢,

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迪伦,

    1.“高”-输出为双极晶体管,需要通过基座的电压/电流才能打开。

    2.是的。 但我们确实建议串联电阻以限制任何电流,特别是任何负瞬变。

    输入和输出可以高达36V,不会造成损坏,即使 Vcc=0V 也是如此。 当然,不需要正常操作。

    请参阅 LM339系列 AppNote,第2和第5节:

    LM339,LM393,TL331系列比较器的应用设计指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了进一步澄清第1点,输出晶体管将不在 Vcc=0V 时进行,因此输出将是拉电阻器所连接的任何电压。 如果上拉电压也是0伏,那么即使输出晶体管不导电,输出也会“低”。