This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:INA226经常失败

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1080269/ina226-ina226-fails-frequently

部件号:INA226

您好,先生或 女士,

最近,我们板上的 INA226经常出现故障。  

现象:INA226收集负载的电压和电流,通过 I2C 将其传输到 FPGA,然后通过串行端口将其传输到上部计算机。 但是,电压和电流监控最近频繁为0 (负载电压为24V; 负载电流为动态变化,200-500mA 动态变化) ,我测试了芯片的电源电压和每个针脚对电路板接地的阻抗。 更换 INA226芯片后,芯片的第6个引脚 VS 的电压为0.85V,对地的阻抗为114 Ω,,上部计算机上的电压和电流监控正常,但问题尚未解决。

示意图如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊恩,您好!

    电位“DGND”和“DGND_COOL”之间是否存在差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 这里没有什么区别,但地面在布局中是分开的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊恩,您好!

    分离可能意味着两个接地之间的额外电感。 电感可能意味着 INA226输入的电感反向和欠压损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 IAM

    感谢您前来参加论坛。  

    我同意凯。 INA226的所有理由至少应该相同。 连接至相同 SCL 和 SDA 总线的其他设备也应具有相同的接地。 接地回路很容易损坏 IC,因为它导致 INA226的输入 VCM 低于-0.3V,与 INA226接地引脚相关。

    因此,至少您需要使以下各项的接地保持一致:INA226接地引脚,地址引脚 A0和 A1的下拉,电容器 C138的去耦以及 SCA/SCL 的下拉电容器。  

    或者,您可以使用低阻抗电缆绑定 DGND 和 DGND_COOL。

    以下是设备损坏的症状:

    -高输入偏置电流(测量 R95或 R102之间的压降)超出数据表技术指标限制

    -收缩与电压和/或电源电流增加超过数据表规格极限

    加热型机组

    -从印刷电路板上拆除设备,测量 IN+/IN-/A0/SDA/SCL 引脚到设备接地引脚的低电阻

    顺祝商祺!

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,非常感谢!