This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-AFE031-DF1:无法连接到 BOOSTXL-AFE031-DF1 GUI

Guru**** 2510945 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-AFE031-DF1, AFE031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1080558/boostxl-afe031-df1-can-not-connect-to-boostxl-afe031-df1-gui

部件号:BOOSTXL-AFE031-DF1
“Thread: TestAFE031”中讨论的其它部件

您好,专家,

我正在支持我的客户测试 BOOSTXL-AFE031-DF1。

他们遵循指南并将代码编程到 F28004X 启动板中。

它们连接这两块板并连接到 PC。

但它无法连接到 GUI。

使用 Putty 连接,它可以进行通信。但它与指南不同。 当我输入“ENTER”时,它总是发出“nack”,并且我不能输入任何其他字符  

我还在 UART 上使用另一个 C2000演示代码进行测试。 它可以正常工作。因此 F280049 Launchpad 的硬件是正确的。

您认为我在硬件或软件方面错过了什么吗?

巴西

艾玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Emma,

    自从我使用此 GUI 以来已经有一段时间了,因此可能需要一些时间来记住一些细节。

    我可以想到的最初问题是 COM 端口设置(波特率等)或 F280049C LaunchPad 的 SCI GPIO 硬件配置。 请确保您的 Putty 串行设置与以下设置匹配:

    • 使用串行终端程序(例如 Putty)要配置串行端口(230400,N,8,1),请连接到 LaunchPadTM 并实时向发送器发送命令。

    'bootstxl_afe031_f28004x_dacmode'示例使用 GPIO28/29作为 SCI。 确保 F280049C LaunchPad 的开关设置与 https://www.ti.com/lit/spruii7 表4中记录的相应状态相匹配。 “从 CIA 到虚拟 COM 端口”的备用功能开关设置。

    最佳

    凯文