This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330-Q1:无电源时的最大输入电压

Guru**** 2972470 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1080435/amc3330-q1-max-input-voltage-without-power-supply

部件号:AMC3330-Q1
“线程”中讨论的其它部件:AMC3330

尊敬的 e2e 支持:

在我的客户应用中, 我们的隔离电流传感器可能未通电。

在此期间,输入信号可能存在(+/-1V)。

这会影响我们的 AMC3330,还是我们有任何内部输入电路来保护这种用例?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,TISL,

    可以,如6.绝对最大评级表和设备数据表中的7.3.1模拟输入所示。 设备确实具有内部 ESD 二极管,以帮助保护设备免受输入引脚过电压的影响 ,但务必确保输入电流限制在10mA 或更低。 限制输入电流是确保设备受到保护的最佳方法。