This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330EVM:有关 AMC3330EVM 和 AMC3302EVM 的问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3302EVM, AMC3330EVM, AMC3302, AMC3330, AMC3301EVM, AMC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1080382/amc3330evm-questions-about-amc3330evm-and-amc3302evm

部件号:AMC3330EVM
线程中讨论的其他部件:AMC3302EVMAMC3302AMC3330AMC3301EVMAMC3301

大家好,团队

客户对 AMC3330EVM 和 AMC3302EVM 有如下疑问。 可以这样做吗?

1. AMC3330EVM 和  AMC3302EVM 的物料清单差异 仅为 AMC3330/AMC3302?
有什么区别吗?  表5-1. 《用户指南》上的 AMC3301EVM 材料明细表无助于说明差异。

 

2, AMC3330EVM 和 AMC3302EVM 的原理图差异 仅为 AMC3330/AMC3302?

有什么区别吗?

3.    AMC3330EVM 和  AMC3302EVM 的 PCB 布局差异 仅为 AMC3330/AMC3302?
有什么区别吗?  

此致,

北之高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takahashi-San,

    AMC3330,AMC3302和 AMC3301的材料明细表,原理图和布局是相同的,安装在主板上的主 IC 除外。  三个 EVM 使用相同的物理 PCB。  我们将在《用户指南》中看到我们可以做些什么来使其更清晰。