This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA365:OPA365的 P2P 解决方案

Guru**** 2825875 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA365, LMV793, SM73302, OPA607, OPA863

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1082302/opa365-p2p-solution-for-opa365

部件号:OPA365
线程中讨论的其他部件: LMV793SM73302OPA607OPA863

大家好,团队

请问我们是否有用于 OPA365AIDBVR 或 OPA365AQDBVRQ1的 P2P 替代产品? 客户正在使用 OPA365 Q 和非 Q 部件,但面临耗材短缺。 我正在 TI.com 上查看插座是否有库存。 请问  P2P 能否取代 OPA365 SOT-23-5软件包? 客户是否应添加外部薪酬上限? 在不修改外部电路的情况下,P2P 替代 OPA365是否有更好的选择?

谢谢,

斯卡莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯卡莱特,您好!

    是的,LMV793和 SM73302可能是 P2P OPA365替代方案。  OPA607是一款类似且更现代的设备。 有时,这些设备将作为嵌入式替换工作,而不会在 OPA365电路中进行任何修改。

    如果客户的增益低于10V/V  (或 OPA607的小于6V/V),则他们可能需要一个外部补偿组件才能使用其中一个解压放大器。 我附上了一本烹饪书的草稿,我写这本书是为了解释三种不同的外部补偿方法。  

    这些替换产品的另一个问题是其超驱动器恢复时间过长。 如果功放的输出电压预计在正常操作期间达到输出轨,则会出现此问题。 对于这些应用,我们将发布一个5引脚 P2P OPA863。 6针版本(带有断电针脚)已发布。 与 OPA365一样,它的过载恢复时间很短。

    此致,

    肖恩