This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA281:PGA281

Guru**** 2559810 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA281, THP210, PGA206, PGA207

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1082294/pga281-pga281

部件号:PGA281
“线程”中讨论的其它部件: THP210PGA206PGA207

是否有像 PGA281这样的产品也可以接受130Khz 的输入信号?

我们需要一个高精度仪表放大器,以获得极低的输入信号。

次要要求是可编程增益仪表放大器。

我们首先需要它的 EVM 板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shai,

    遗憾 的是,对于带宽更高的130-kHz 的全差分输出精密可编程增益放大器,目前没有类似精度 PGA281的单 IC 解决方案。  如您所述,PGA281带宽在较高增益或较低衰减设置下受到限制。  PGA281数据表的图16 P9显示了小信号增益与频率图解,其中频率响应的平坦区域限制在~20-kHz 左右(或在较高增益设置保守时为~15-kHz)。

    PGA206和 PGA207是高阻抗 FET 输入,精密编程增益放大器,单端输出提供600kHz 的带宽。  PGA206提供增益1,2,4,8V/V,而 PGA207提供增益1,2,5,10 V/V  如果需要全差分输出,则可以在这些输出后面安装精密全差分放大器,例如 THP210,以进一步获取信号并执行单端到差分转换。  但是,立即没有新的单 IC 设备具有与 PGA281类似的全差分输出,带宽更高。  

    谢谢大家,此致,

    路易斯