This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA695:输入电压噪声(&L);1KHz

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA695, LMH6702, THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1082330/opa695-input-voltage-noise-at-1khz

部件号:OPA695
“线程: 测试”, LMH6702THS3491中讨论的其它部件

大家好,团队

数据表中的图13显示  了 OPA695从 1kHz 到100MHz 的输入电压噪声特性。  我们的客户希望获得0.1Hz 至1kHz 的输入电压噪声特性。 这些信息是否可用?


提前感谢!


此致,

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jejomar,

    SPICE 模型将为您提供最高温度(~2.9 nV/rtHz)的测试电路行为,因此这应该是您最坏的情况(文件已附上):
    e2e.ti.com/.../OPA695-Noise.TSC

    最佳
    山姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    晨报 Sam 和 Jejomar  

    您的 SIM 卡用于总输出噪声,包括较大的反相电流噪声贡献-只需将仪表移动到反相节点以仅显示模型中的电压噪声,当然这只是模型,实际上与图13不匹配。 该模型在数据表中显示2.14nV 扁平电压与1.7nV,在数据表的图解中显示为223Hz 与1kHz 的1/f 电压-假设您可以修复该模型以匹配图13 -此外, 数据表中的内容是单个零件-事实上,在这个较低的 F rfange 中有相当多的变体零件可供选择。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便提一下,非常相似的 LMH6702部分显示数据下降了一点,  

    您可以在数据表图解中采用 OPA695 1.7nV 平坦和1kHz 1/f,并从中生成理想的低至0.1Hz。 我在这里修改了 THS3491数据图解,但原来的 sim Sam 也很重要-要注意反向电流噪声将在多大程度上影响总输出噪声

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jejomar,

    如果不在 OPA695数据表中发布任何低于1kHz 的低频噪音规格,OPA695的制造公差就可能是因为低频噪音。 因此,如果您计划在噪音性能低至0.1 Hz 的应用中使用 OPAMP,我会选择一个 OPAMP,它实际上在数据表中显示了低噪声规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    事实上,Kai 已经完成了 OPA695绘图,我可以告诉大家,这些绘图更常受到用于保护频谱分析器的噪声前置放大器输入中内置的高通滤波器的限制——以后, 我们将其构建为更低至100Hz,这与 HP3488频谱分析仪的功能更匹配。 ——并不是真的想隐藏任何东西,但在这个地区确实存在部分差异——比在平板区域更是如此。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听得好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢迈克尔,他很好地知道了。