This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCA822:低通滤波器

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: VCA822, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1082496/vca822-low-pass-filter

部件号:VCA822
“线程: TINA-TI”中讨论的其它部件

您好,

我正在将 VCA822用于 AGC 系统中,其配置为从  单端源获取 GMAX =10 (RF =1K,rg =200)。

VCA822的带宽相当大(>100MHz),我需要过滤掉所有高达125 KHz 的信号组件。

我想通过添加一个电容器来实现低通滤波器,让我们称之为 CG,与 RG 并行。

您的公式是否允许我计算 CG 的正确值?

或者,最后,你能建议(如果有)一种替代方法吗?

请提前感谢

安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andrea,

    为什么不使用 TINA-TI 参考设计运行模拟?

    VCA822 TINA-TI 参考设计(修订版 b)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈,  

    VCA822输入级是两个缓冲器,用于将输入电压转换为倍增器核心的电流,该电流随后通过配置为互阻抗以恢复电压的 CFA 输出放大器,这些都是非常快的电压级,因此对输入的过滤将不会 限制后期阶段的噪音。 也许最好在输出后添加一个滤波器,作为简单的 RC 级,或者使用另一个放大器添加一个有源的滤波器级。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    运行 TINA-TI 模拟将带来巨大的惊喜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发现了惊喜!

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。