This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9062:关机与关机

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1082562/tlv9062-shutdown-vs-power-off

部件号:TLV9062

我查看了最近更新的有关 TLV90xxs 器件关机功能的应用手册 sboa367。 我想了解关断和只需在引脚 V+上关闭芯片之间的权衡。 例如,3V3设计可能会使用放大器以1秒的速率驱动 ADC (例如100 ms)。 我可以使用关机功能打开和关闭它,同时让它保持与3V3的连接。 或者,3V3门脉冲可以在 V+处应用,然后在适当的时间延迟后,在启用 ADC 之前让任何瞬变/故障都稳定下来。 V+上的100 nF 旁通电容器必须为每个周期充电,但消耗的电流(330 NA)将与停机时的静态电流(500 NA)相匹配。 在本例中,我看不到关机的好处,但也许我错过了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果任何输入或输出电压都较大,则 V+= 0 V 会成为问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,迈克,

    您是否阅读过数据表的第9.3.5节?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的示例中,放大器的输入和输出端口基本上是关闭的,因此没有多余的电压。 数据表第9.3.5节介绍了关机启用电压和开机/关机时间。 我认为我的问题的答案是,对于我描述的情况,使用关机没有好处。 完全关闭芯片也可以或更好地工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,迈克,

    TLV9062的关机功能具有这样的优势:切换设备不需要一定的电源电压余量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克,你好

    没有一种解决方案是完美的,解决问题的方法不止一种。 听起来您已经了解了问题和最常见的解决方案。