This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1302:AMC1302和 AMC1303的区别应用是什么?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1082554/amc1302-what-is-the-difference-application-of-amc1302-and-amc1303

部件号:AMC1302
“线程”中讨论的其它部件: AMC1303

大家好,团队  

希望你们做得好!

我发现 AMC1302和 AMC1303的输出格式有差异。 AMC1302将输出模拟信号,而 AMC1303将输出数字信号。  

1.这两台设备的应用是什么?

2.除了输出格式外,这两台设备之间是否有任何性能差异?  

谢谢。  

B.R.

Zhizhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zhizhao,

    AMC1302和 AMC1303均用于相同的应用,即监控电流感应应用中分流器闭锁器中的电压。   AMC1302的延迟已修复,但 AMC1303的延迟再次取决于设备使用的过滤器。  AMC1303的性能取决于调制器输出位流上使用的过滤器。  由于从模拟到数字的转换阶段只有一个,因此使用 AMC1303可以获得更好的准确度。  使用 AMC1302,设备内部会发生模拟到数字到模拟转换,该转换通常会发送到另一个 ADC 以再次转换为数字,以与 应用程序 CPU 配合使用。