This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9001:开环增益和相位与频率

Guru**** 2781395 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1082541/tlv9001-open-loop-gain-and-phase-vs-frequency

部件号:TLV9001
“线程”中讨论的其它部件:TLV9002

大家好,团队

在数据表图7-9中所示的开环增益和相变频率特性中,相位以100°开始。

其他运算放大器也通常以90°开始工作。
如何定义阶段?

通常取决于输入,但我认为它是0或180度。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tomoaki,

    如果您只能使用足够深的频率,几乎所有运算放大器甚至都从180°开始

    e2e.ti.com/.../tomoaki_5F00_tlv9001.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的凯

    感谢你的回复。

    模拟还显示,如果频率足够低,则为180°。

    C3-C5,L2和 L3所显示的电路类型是什么?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tomoaki,

    C4...C5是 TLV9002的共模输入电容和差输入电容,必须通过此类相位稳定性分析从外部连接到环路。 否则,OPAMP 输出将看不到这些输入电容。

    C2,L2和 L3只是“理想”电感和“理想”电感的表示。

    分析的目的是通过"VG1"刺激 OPAMP 的"IN+"和"IN"输入,并查看输入"(IN+)"和"(IN-)"的内容。 抑制以及输入信号和返回信号之间的相位用于绘制“开环增益和相位与频率”图解并计算相位边界。

    您可能还想观看以下 TI 培训视频:

    https://training.ti.com/node/1138805

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的凯

    感谢您的深思熟虑的回应。

    链接中的视频很难观看,但一旦我理解了视频,它将非常有用。