This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:EMI 测试期间系统中的高频干扰

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301, AMC1300B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1083089/amc1301-high-frequency-interference-in-system-while-emi-testing

部件号:AMC1301
《线程》中讨论的其他部件: AMC1300B-Q1

大家好,团队

我在 EMI 测试中遇到了一个客户的问题。客户正在使用我们的 AMC1301进行电流感应,当他们进行系统 EMI 测试时,客户发现系统中存在20MHz 高频干扰。 现在,客户指出根本原因可能在于 AMC1301。

从我们的 AMC1301系统模块中,我们内部有 OSC,我是否知道频率? 我在下面列出一些图解和图表:

您能否帮助检查我们的设计是否存在任何潜在风险?

巴西

布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brandon,

    如果安全允许,输入电路的信号接地应能看到一些滤波器电容来保护接地,以及输出电路的信号接地。 Y 形帽可以做到。 这些护罩将分流 HF 噪声和其他 EMI 以保护接地,从而最大程度地减少辐射 EMI。

    您也可能感兴趣:

    具有 AMC1300B-Q1隔离放大器的同类最佳辐射电磁干扰性能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brandon,

    如 Kai Linked 文档中所述,请您的客户考虑使用新一代设备(如 AMC1300B-Q1),以获得最佳辐射辐射性能。  

    接地之间的 Y 形帽也有助于减少辐射辐射,但请务必检查电容器的电压波动情况,因为根据所需的隔离级别,您可能需要多个串联电容器。  

    谢谢凯!