This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA250:此实施是否正确?

Guru**** 2767395 points

Other Parts Discussed in Thread: INA250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1082560/ina250-is-this-implementation-correct

部件号:INA250

问题

与使用 INA250A4和 INA250A2时的预期值相比,目前我的输出电压一直保持在235%的水平。  

例如,使用电流为0.5A 的 INA250A4,输出为2.35V,这与读数为1.18A 相关。 预期输出的乘法与其他电流通过时的乘法相同:

电压 欧姆 预期输出 V 实际输出 V 预期模拟 实际模拟 计算 的安培数 实际安培数 %
12.00英里 14.10. 1.70 性价比很高! 2112.19. 不适用 0.85 性价比很高!
12.00英里 24.00 1.00英里 2.35. 1240.91 2920.00 0.50 1.18 235.31%
12.00英里 38.10. 0.63. 1.47. 781.68 1830.00 0.31. 0.74. 234.11%
4.46. 14.10. 0.71. 1.48. 880.08 1840.00 0.32. 0.74. 234.39%
4.56. 24.00 0.42. 0.89 517.05 1100.00 0.19. 0.44. 233.28%
4.60. 38.10. 0.26. 0.56. 325.70 700.00 0.12. 0.28. 233.61%

电流已检查并与上表中的计算值匹配,因为除了负载电路外,整个系统仅消耗~0.4A。  

INA250实施

谢谢,

院长

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dean,

    为什么要将 IN+引脚连接到 SH+和 VIN+,将 IN-引脚连接到 SH-和 VIN-  

    您不能在那里建立连接。 请连接 INA250,如数据表首页所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这样连接的原因是,从我对 数据表顶部的布局的理解来看, IN-,SH-和 VIN-共享同一节点 (+侧也是如此)。 我的理解是否不正确?

    谢谢,

    院长

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dean,

    IN+和 SH+之间存在多余的电阻:

    因此,您的有效分流电阻将为4.5 mR,而不是2 mR,从而产生4.5.2 =225 %的有效增益。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了,非常感谢!  

    我会在接下来的几天内尝试修复它。  

    谢谢,

    院长

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴能提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢凯对迪恩的帮助。

    此致,

    凯斯特伦斯