This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA567:Ilim 电阻器的最大值?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA567

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1083621/opa567-max-value-of-ilim-resistor

部件号:OPA567

可用于 OPA567的 Ilim 电阻器的值是否有限制? 我希望将其限制为~150 mA,从而产生~77k Ilim 电阻器。 有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Trevor 您好,

    OPA567电流限制功能 在 “电气特性”表中指定用于范围为±0.2 A 至±2.2 A 的操作。 因此,需要 在  该电流限制范围内设置 Ilim 电阻器的电流限制,并 根据 RSET 公式设置其值:

    Rset = 9800 (1.18V/ILIMIT) Ω

      对于0.15安培的 ILIMIT,RSET 的计算值为77 kΩ ,就像您所得出的一样。 这方面不应该有任何问题。

    此致,托马斯

    精密放大器应用工程