This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393:考虑到负极电源为-28.5V,LM393最小和最大输入电压范围

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: LM393, LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1083350/lm393-lm393-minimum-and-maximum-input-voltage-range-given-that-negative-supply-is-at--28-5v

部件号:LM393
“线程: LM339”中讨论的其它部件

您好,  

对于 LM393,考虑到 VCC =1.5 V 和 VEE =-28.5 V,我可以在输入引脚处应用-28.5 V 吗?  

根据 LM339,LM393的应用设计指南,VICR 的范围从0 V (相对于负电源引脚) 到 VCC-1.5V。

如果我在两个+/-输入上都应用-28.5V 电压,这是否违反了 VICR 条件? 或者,由于负极电源电压为-28.5V,这是否正常?

谢谢你。

此致,

玛丽亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好玛丽亚,

    是的。 对于+1.5和-28.5V 的拆分电源,有效输入范围为0V 至-28.5V。

    实际上,VCC-1.5是室温的,温度过高时应为 VCC-2V。 因此,在这种情况下,有效范围将是-0.5V 至-28.5V。 这就是我们要推荐的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,保罗。

    这解决了我的问题。