This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV7231:COPOL 函数:低输出还是高输出?

Guru**** 2832805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1083272/lmv7231-copol-function-low-or-high-output

部件号:LMV7231

您好 TI,

请澄清 COPOL 引脚的功能吗?

8.2.3 (图39)显示当输入超出窗口时输出将会降低(COPOL = LOW)。

但是,7.4.4 COPOL 输入引脚说 :“当绑定低电平时,CO1-CO6输出将低电平,以表示窗口外比较。 当绑定高时,输出将低,以表示窗口内比较。”

LMV7231EVM 的第2页指出:“COPOL 引脚的状态决定了 CO1-CO6引脚是活动的“高”还是“低”。 当绑定为低电平时,CO1-CO6输出将低电平,以表示超出窗口的比较。 默认情况下,通过跳线 J5将 POL 短路到 GND,COPOL 设置为 LOW。 "

请告诉我哪项陈述是正确的?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,丹,

    感谢您的提问,您的困惑已被充分解决。 数据表中存在错误。  

    以下是 此设备引脚描述的旧数据表文本,供您参考:  

    根据 EVM 用户指南,还可以确认:

    因此,概括地说,图39不正确,COPOL 针脚实际上被拉高了。

    再次感谢您指出这一点,我们将在下一个数据表修订版中对此进行更改。

    此致,

    应用工程师

    线性放大器业务单元|比较器产品系列(CMPS)

    此信函和任何相关信函中的所有信息均按“原样”和“带有所有故障”提供,并受 TI 重要通告(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束