This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA347:直流输出平滑衰减率太长

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, INA827, OPA347, TS5A9411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1082296/opa347-dc-output-smoothing-decay-rate-too-long

部件号:OPA347
“线程”中讨论的其它部件:TINA-TIINA827TS5A9411

我的设计将使输入放大器的差分输入信号平滑,用电位计提供一些增益并输出信号。 这一切都很好,但当信号被消除时,由于集成器电容器,输出需要很长时间才能稳定。 衰减率太长。 是否有更好的方法来实现这一目标?

我已经尝试使用精密峰值探测器,但这增加了信号上升的时间。

这是一种单一供应设计。 输入频率为10Hz 至1KHz。

我希望输出信号与下面的信号相似,但当我删除输入信号时,我希望输出在200毫秒内为0V。

我可以在有限的时间内模拟正弦波,然后在信号消失时看到衰减率,在 TINA-TI 中是否有办法这样做?

我希望有人能通过 help.e2e.ti.com/.../DC-Smoothing-circuit.TSC 来完成设计