This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:INA219和 INA226 P2P 兼容解决方案

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: INA219, INA226, INA220, INA230, INA233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1083116/ina219-ina219-and-ina226-p2p-compatible-solution

部件号:INA219
“线程”中讨论的其他部件: INA226INA220INA230INA233

您好,

我的客户正在寻找分别用于 INA219和 INA226的 P2P 兼容第2来源。

请您提供我的一些建议,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jim,

    对于 INA219,没有其他 P2P 兼容的备用设备。 INA220在功能,性能和注册图方面与 INA219相匹配,但它在完全不同的封装中。

    对于 INA220,INA230是具有相同功能寄存器映射的最佳 P2P 第二个源。 唯一的区别是,与 INA226相比,INA230的准确度略差。 INA233是 P2P,其准确性相似,但注册表地图不同。

    希望这能有所帮助。

    顺祝商祺!

    彼得