This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3092:在 Tina 与 LF411之间运行瞬态响应并获得相同的结果

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3092, LF411, TINA-TI, THS3091

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1083682/ths3092-running-transient-response-in-tina-against-an-lf411-and-getting-same-results

部件号:THS3092
“线程”中讨论的其它部件: LF411TINA-TITHS3091

图示为带相同电路的 LF411和 THS3092的 TINA 原理图。 VG2为3ns 上升/下降40MHz 波形。 两者看起来更理想,而不是现实。

我看到的唯一预期反应是将+12V 降低到+4,波形被剪切。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,弗兰克,

    您可以发布 TINA-TI 文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../THS3092.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,弗兰克,

    我可以确认你的意见。

    在新文件中从头开始重新绘制原理图通常会起作用:

    e2e.ti.com/.../frank_5F00_ths3092.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,弗兰克,

    我不知道你的 SIM 卡发生了什么,但我快速进行了理智检查,我看到了更合理的行为:

    您是否编辑了宏?

    最佳

    山姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来你打败了我,凯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我重建了系统,结果也不同。 我第一次构建“ths”部分时,瞬态响应似乎很好,所以我添加了 LF411,但复制了其他部分。

    相关的问题,我正在寻找 AD8024的替代产品,该产品在 LTSpice 中存在转换问题。 据报道,美国的雪橇高达2400伏,但我看到的是350伏。 您的结果可信吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以导入 AD8024.cir 文件吗? 我将其导入到文本编辑器中并进行编译,但我可以将其添加到原理图编辑器中吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现如何导入宏文件,AD8024的响应也在这里很糟糕。 太好了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,弗兰克,

    我很高兴您能够导入模型。 关于您对 THS3091的回转性能建模的问题,我应该指出,宏文件头中列出了以下有关回转性能的信息:“回转速度在2VSTEP 下是正确的,但不会像实际设备那样随步长增加”

    如果您需要进一步的设备性能评估帮助,请告诉我们。  

    最佳

    山姆