This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4330:DS 中找不到 SOIC (D)封装

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1082723/opa4330-soic-d-package-not-find-in-ds

部件号:OPA4330

大家好,团队

客户将使用 OPA4330AIDR,封装类型为 SOIC, 封装图为 D,14针。
但是,数据表(opa4330.pdf)中未包括此规范的软件包绘制,但在单独的产品详细信息包-封装|引脚|尺寸- SOIC (mpds177g.pdf)中找到。
 您能否帮助确认 mpds177g.pdf 中的 SOIC 封装图可用于 OPA4330AIDS? 谢谢你。

此致,

迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;软件包名称("D")唯一标识软件包。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,迈克,  

     您能否帮助确认 mpds177g.pdf 中的 SOIC 封装图可用于 OPA4330AIDS?  

    是的,所附文件是如 Clemens 所示的 SOIC (D)封装图。 我访问了以下链接并单击 SOIC (D)封装,确认了零件的图纸规格。   

    https://www.ti.com/product/OPA4330#order-quality

    如果您还有其他问题,请告诉我们。  

    最佳

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯和雷蒙德,你好,

    感谢你的回复。 顺便说一句,PDF 中没有土地形态数据。  

    请您帮助检查  SOIC (D (R-PDSO-G14))的土地形态数据。 谢谢你。

    此致,

    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,迈克,  

    来自 Mouser.com 的 ECAD 模型 OPA4330AIDR (SOIC-14或 D 软件包)是否足够好? 这是标准 SOIC-14封装。 如果没有,请告诉我。  

    https://www.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instruments/OPA4330AIDR?qs=EuM%2FBx4ov4R6DjwOW%252BMW9A%3D%3D

    最佳

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.27 mm 的引脚间距如此之大,以至于地面模式并不重要;任何标准 SOIC 模式都足够好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷蒙德和克莱门斯,你好,

    感谢您为本案例提供的帮助~~

    此致,
    迈克